主题中讨论的其他器件: DRV8428
尊敬的 TI 支持团队:
我购买了 DRV8428EVM 来测试相应的电机驱动器。
按照我从以下位置下载 GUI 软件包的说明:
DRV8428EVM 评估板|德州仪器 TI.com
安装应用程序(它会自动安装 guicomposer 运行时 v7)后、可以启动 DRV8428 EVM 应用程序。
Windows 设备管理器中的专用 COM 端口可很好地识别连接的板。
但是、当尝试通过应用本身通过按下状态栏中的()图标连接到电路板时、会出现一条消息弹出窗口:
"GC Runtime Installation Error"、其中建议下载用于 Windows 的 GUI Composer Runtime Installer。
按照建议的步骤操作不能解决问题。
此外、在选项部分中搜索串行端口会显示消息:"检测到的 USB 端口不足。 请检查您的 USB 连接..."。
端口下拉菜单也为空。
请注意、唯一物理连接的器件是评估板、Windows 器件管理器显然可以识别该评估板。
在略高于状态栏的背景中、GUI 提到:"TIC扩音器 代理配置错误:云代理不可用"
实际上、与 GUI 安装手册中描述的过程不同、没有尝试使用默认安装包安装任何云代理。
在我看来, 该软件包尚未准备好在 Windows 10 (64位系统)上正确安装。
您是否有任何关于使应用程序运行的建议?
提前非常感谢!