请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8316 大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
DRV8316T 是否仅与 DRV8316R 通信接口进行比较、或是否存在任何其他差异?
DRV8316T 是主导产品吗? TI 也不提供8316T EVM。 不是更强烈推荐? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
DRV8316T 是否仅与 DRV8316R 通信接口进行比较、或是否存在任何其他差异?
DRV8316T 是主导产品吗? TI 也不提供8316T EVM。 不是更强烈推荐? 谢谢。
此致、
樱桃
你好,樱桃!
该器件的"R"视觉是 SPI 版本。 器件的"T"版本是硬件版本。
一般而言、与硬件器件相比、SPI 器件的可配置性更高。 该器件的 R 版本还可更轻松地监控故障。 工程师可以阅读具体导致 SPI 变体发生故障的原因。 这在硬件方面更具挑战性。 这意味着器件在开发/故障排除周期中更易于使用。
总的来说、R 变体比 T 变体更有用、这就是 EVM 使用 R 变体的原因。 我们强烈建议使用器件的 SPI 型号。
请告诉我这是否能解决您的问题!
Tyler McCulloch