大家好、团队成员
我设计的电路仅使用 DRV8244-Q1的 SPI 通信。
由于不需要用于硬件控制的每个使能引脚、因此电路连接到 GND。(EN_IN1、PH_IN2、IPORI、DRVOFF)
将此引脚连接到 GND 时、请告诉我在使用电阻器进行 GND 连接时是否存在建议的电阻范围。
由于 DRVOFF 引脚具有内置的上拉电阻器、因此预计它会因外部电阻器而发生故障。
我特别想知道该引脚的建议电阻范围。
您能告诉我每个使能端子的内部电阻值吗?
谢谢您的问候。
Onogi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员
我设计的电路仅使用 DRV8244-Q1的 SPI 通信。
由于不需要用于硬件控制的每个使能引脚、因此电路连接到 GND。(EN_IN1、PH_IN2、IPORI、DRVOFF)
将此引脚连接到 GND 时、请告诉我在使用电阻器进行 GND 连接时是否存在建议的电阻范围。
由于 DRVOFF 引脚具有内置的上拉电阻器、因此预计它会因外部电阻器而发生故障。
我特别想知道该引脚的建议电阻范围。
您能告诉我每个使能端子的内部电阻值吗?
谢谢您的问候。
Onogi
你好、Onogi、
在 数据表的9.2典型应用中、您将找到这些引脚连接的选项和建议。 也就是说、这些引脚可以保持悬空或连接到接地端: EN_IN1、PH_IN2。 如果不需要 IPROPI、则应将其接地。 如果不需要 DRVOFF、则应将其接地。 您不需要使用电阻器将其连接到 GND。 表8-2中提供了有关推荐外部元件的更多详细信息。 SPI 型号的外部组件表。
我想7.5.2逻辑 I/O 将回答您关于每个使能端子的内部电阻上拉/下拉的问题-对于 EN_IN1、PH_IN2和 DRVOFF、它介于200-550K 之间
谢谢、
Jacob Thompson
您好、Jacob、
感谢您的回答。
我了解不需要连接电阻器。
我的550KΩ 500KΩ 是 DRVOFF 引脚上拉电阻为200 μ A、EN/EN1和 PH/IN2为200 μ A。 这种理解是否正确?
因此、您需要在 DRVOFF 引脚上连接一个电阻器并将其连接到 GND。DRVOFF 引脚和 VM 引脚彼此相邻。
如果这些端子短路、主电源将会关断、因此我想通过连接电阻器而不是将 DRVOFF 端子直接连接到 GND 来保护它。
如果将15KΩ Ω 下拉电阻器连接到 DRVOFF 引脚、会发生什么情况?
是否存在任何可能的问题?
此致。
Onogi
你好、Onogi、
500KΩ 引脚 userid="527387" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1117956/drv8244-Q1-the value-of the resistor-cable-connected 至-enable-pinrange/4144860#44860 550KΩ 和我的 EN-200理解为"ON 和 EN-200引脚。 这种理解是否正确?[/quot]是的、没错。
啊、我看到对下拉电阻器的需求。 根据7.1绝对最大额定值、DRVOFF 引脚可处理高达40V 的电压、因此即使它对 VM 短路、器件也可以。
要添加下拉电阻器、您需要 DRVOFF 引脚读取的电压小于0.7V 的 VIL (7.2.2中的输入逻辑低电压)。 DRVOFF 上拉电阻器连接到 VDD、即逻辑 I/O 电压(通常为3.3V 或5V)。 对于 VDD、使用5V 电压和200k 内部上拉电阻的最坏情况、我计算出 DRVOFF 上的电压为0.35V、小于 VIL=0.7V。 因此、是的、一个15K 下拉电阻器应该在那里工作。
您可能会发现功能安全信息 文档很有趣、它详细介绍了器件上引脚在故障情况下的故障模式分析、包括引脚对电源短路。 当然、这与 DRV8244芯片而非主电源的损坏有关
此致、
Jacob