请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8935 DRV8935上的两个通道能否并联运行、电流最高可达5A? 如果没有、是否存在并联电流运行的上限?
此外、当连接到 VM 时、是否可以使用单个通道在一个方向上运行直流电机?
可能需要3.1-3.8A 的电流、但希望了解它可以达到多高。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是另一个供将来参考的帖子