主题中讨论的其他器件: MCF8316A
您好!
目前、我正在对需要满足以下要点的应用进行一些研究:
- 以°+/- 1.5 μ s 的精度控制输出轴位置(输出轴和 BLDC 电机之间的传动比约为1:150至1:200)
- 相对于特定扭矩主动保持特定位置(这意味着在零速下生成扭矩)
我已经看到、有些无传感器控制算法(陷波、正弦、FOC)不需要任何位置传感器即可工作。 DRV10983-Q1是对 BLDC 无传感器进行换向的 IC 之一。 我的问题是、是否有机会使用基于无传感器的控制算法来遵守上述要点? 或者、对于此应用、基于传感器的 FOC 和三个霍尔传感器是唯一的出路?
还可以尝试在转子上放置一个霍尔传感器来检测磁极跳变 、并使用此信息作为指示器来了解何时激活 DRV10983-Q1、以便为电机供电、从而在特定情况下将其保持 位置或对步进进行计数以获取有关行驶范围的信息。
非常感谢
Tom