请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV11873 主题中讨论的其他器件: DRV1082-Q1、 DRV10983-Q1、 MCT8316Z-Q1
你(们)好
您能否帮助提供与 DRV11873规格相似的汽车器件? 我的客户在 原型板上选择了 DRV11873、现在客户需要汽车器件进行大规模生产。
如果您有任何问题、请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
您能否帮助提供与 DRV11873规格相似的汽车器件? 我的客户在 原型板上选择了 DRV11873、现在客户需要汽车器件进行大规模生产。
如果您有任何问题、请告诉我。
您好、Shawn、
感谢您通过我们的 e2e 电机驱动器论坛进行访问-
作为初步答案、下面列出一些资源和评论:
此致、
Andrew
Shawn、您好!
我将提供有关 Andrew 提供的两个选项的更多信息。
DRV10983-Q1是一款无传感器(无需霍尔传感器)三相电机驱动器、具有完全集成的 MOSFET 和集成的正弦控制。 其最大额定电压为28V、峰值电流额定值为3A。 与使用150度梯形控制的 DRV11873相比、正弦控制有助于降低噪声。 如果您需要较高的低侧和高侧 MOSFET RDS (on)组合、也可以尝试使用 DRV1082-Q1。
如果您打开有传感器解决方案(使用霍尔效应传感器)、则推荐使用 MCT8316Z-Q1等集成式梯形控制驱动器。 它是驱动12V BLDC 电机的理想选择、峰值电流额定值为8A。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Akshay