请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605 主题中讨论的其他器件: DRV2604
大家好、
有关 DRV2605的2个快速问题:
- DRV2605器件提供了 Immersion 公司的许可版 TouchSense 2200软件。 我们是否可以在没有 Immersion 库的情况下使用它?
- 如果是、如何创建自定义波形? TI 提供了什么类型的工具来创建定制波形?
谢谢!
奥斯汀
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的奥斯汀:
你是对的。 DRV2605有一个刻录到芯片 ROM 中的浸入式波形库、在 DRV2605中无法使用定制波形。
但是、该器件 DRV2604在各个方面都与 DRV2605相同、不同之处在于它具有2KB 的 RAM、可加载用户生成的波形、这些波形存储为描述波形包络的振幅时间对。
DRV2604数据表的第7.5.8.2.4节介绍了如何对 RAM 进行编程。 遗憾的是、没有用于简化 RAM 编程的工具。 需要手动完成。
此致、
Arthur