This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:GVDD 模式变化、CP 模式变为 LDO 时的情况

Guru**** 661510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1129532/drv8328-condition-when-gvdd-mode-change-cp-mode-to-ldo

器件型号:DRV8328

大家好、  

我的客户想要控制 GVDD 模式从 CP 更改为 LDO 时的情况。  

在 LDO 模式下、GVDD 电压是多少? 此外、客户还注意到有 CP 电容、在 LDO 模式下是否不需要?  

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    GVDD 从 CP 变为 LDO 模式的电压约为6.75V。 GVDD 电压从 PVDD 倍压器(2*PVDD-1.4V)变为稳定电压11.5V。

    电荷泵电压来自外部所需的飞跨电容(CPH-CPL)、但由于电荷泵仅在4.5V < PVDD < 6.75V 时才需要、因此电荷泵在内部非常小、因此 VCP 不需要存储电容器。  

    当器件进入 LDO 模式时、PVDD 稳压至 GVDD。 GVDD 在输出端具有必要的旁路电容。

    谢谢、
    Aaron