主题中讨论的其他器件:TMS320F28069M、 LAUNCHXL-F28069M
您好!
我将 DRV8323RS 与 Launchpad TMS320F28069M 搭配使用。
提供的所有示例均正常工作。
但是、当我读取1ms 至2ms (RC 接收器输出)之间的 ECAP1 PWM 脉冲时、 我想得到90*1ms = 90000至90*2ms=180000之间的 PwmDuty
但我的读数介于60000到120000之间、这是60MHz 系统时钟的周期。
我在 user.h 中找到#define USER_SYSTEM_FREQ_MHz (60.0) 、我更改为90.0 、但 没有任何变化。
如何将系统时钟更改为90Mhz?
谢谢、
Sergiu