This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:当 DRV8899处于高温环境(约110C)中时、是否有可能错误报告 Openload?

Guru**** 670830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1130262/drv8899-q1-is-it-possible-to-misreport-openload-when-the-drv8899-is-in-a-high-temperature-environment-about-110c

器件型号:DRV8899-Q1

您好的团队:

最近、我们进行了极端环境测试、发现 DRV8899将在高温(约110C)下报告开路误差。 我们不知道这种情况、在高温下长时间工作时、驱动器芯片是否会错误报告开路错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细介绍一下您在 电压、电流波形中看到此 OL 故障的确切条件?  是否报告了任何其他故障?

    您是否在多个 PCB 或隔离条件下看到过这种情况?   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在进行调查,但这一情况没有得到一贯的再现,因此这可能只是人为的错误。 但是、如果有更详细的信息、我会尽快返回给您。