TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:容性负载下的最大峰值电流

Guru* 98620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, DRV8212P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1131631/drv8837-maximum-peak-current-with-capacitive-loads

器件型号:DRV8837
主题中讨论的其他器件: DRV8212P

我们使用一对 DRV8837来驱动两相压电电机。 它们在谐振附近运行、因此是电容性的、而不是简单的负载。 峰值电流可以超过正负2安培(示波器照片上的2分频、黄色轨迹)、但持续时间大约为1微秒。 绝对最大电流是否为1.8安? 我们没有看到任何电流限制或热关断、但我们也接近去毛刺脉冲时间、因此它可能不起作用。 我们是否处于困境的边缘?

我们还使用具有更高额定值的 DRV8212P、具体取决于可用性和我们的应用。 这两个芯片是同一个器件、而是为电流能力选择的、还是完全不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conrad、

    就芯片安全性而言、在该时间内、2A 应该是可以接受的。  如果您查看6.5电气特性的保护电路部分、过流抗尖峰脉冲时间(tDEG)为1us、因此无论电流是多少、它都不会跳闸、直到1us 或更长时间内出现>1.9A 为止。  但是、正如您所说的、如果您决定旅行、我确实认为您正处于困境的边缘。  我想问、如果器件在~1us 信号的末尾跳闸且器件禁用所有输出1ms、那么问题的程度如何、您可以确定在本用例中这是否明显。   

    DRV8212P 基本上是 DRV8837的"更新"、旨在作为 DRV8837的引脚对引脚兼容替代产品。  DRV8837于2012年发布(请参阅数据表页面的右上角)、而 DRV8212P 于2021年发布。  如果可以、我肯定会推荐使用较新的器件(DRV8212P)。   

    TI 还提供 压电式驱动 器和 触觉电机驱动 器、如果其中一种驱动器更适合您的应用。  触觉电机驱动器具有自动谐振跟踪功能。  下面是其他一些看起来可能类似的 E2E 帖子: Post 1Post 2

    此致、

    Jacob