TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:INHx 和 INLx 的 MCU 和 DRV8323R 之间的隔离器

Guru* 97260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1130781/drv8323r-isolator-in-between-mcu-and-drv8323r-for-inhx-and-inlx

器件型号:DRV8323R
主题中讨论的其他器件:DRV8323

你(们)好

我将隔离器用于 DRV8323 6X PWM 输入 INHx 和 INLx 引脚、以隔离具有不同电源域的驱动器部件。 我观察到输入和输出引脚之间存在8ns 延迟、上升/下降时间与控制器输出相同。

没有隔离器的电机运行正常,使用 ISO 时,电机换向会失真,原因是 FET 消耗大量电流来旋转电机。 我无法从故障寄存器读取故障标志。

不对输出进行相同换向的原因可能是什么?   

隔离器规格 :

输出上升/下降时间- TR/TF 2.5ns

典型开关规格-

      脉宽 PW 6.6ns

       最大数据速率150Mbps

       传播延迟 tPHL、tPLH 8.7ns

拉电流- 4.4mA @ 1Mbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mitesh、

    感谢您的提问。 我将与团队协商、并打算在下周中之前提供反馈 。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、  

    在此处移植系统级分辨率、以备将来参考。 已通过电子邮件讨论了答案  

    已确认的分辨率:增加 HS/LS 驱动器之间的死区时间、因为隔离器延迟会导致上升和下降不匹配导致高电流。 此外、调整了接地侧感应电阻器的滤波器。 。

    如果可能、请帮助标记已解决的主题。 谢谢!  

    此致、  
    Andrew