请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301 主题中讨论的其他器件: DRV8323、 DRV8353、 DRV832X、 DRV8350、 DRV8353F、 DRV8300、 DRV8353M
您好!
我对 DRV8301有疑问、请。
根据数据表、它的额定输入电源电压为60V、绝对最大值为65V。
在我们的应用中、我们看到当我们将输入电压增加到57V 时、DRV831芯片会损坏。
我可以看到 DRV8301即将停产、我想知道替换的 DRV8323在57V 电压下工作是否安全。
否则、DRV8353是一种替代方案、但似乎没有任何可用选项。 您还有其他选择吗?
谢谢