您好、TI、
但愿一切顺利。
我将在新应用中使用 DRV8832。 我在 ISENSE 引脚接地时将 ISET 限制为1A、使用0.2欧姆电阻。 VSET 设置为3.0V 和4.2V 电压<VCC<3.0V. 电机的最大电流约为0.7A、但在某些情况下、浪涌电流可高达1.5A。
几个问题:
1 - OUT1/2处的电机电流在内部限制为1A、但在数据表的第一页中、电机峰值为1.3A、请参阅下图。 可向电机提供的最大电流是多少?
2-观察 IOCP 评级、3.0A <Iocp<1.3A, FAULTn is triggered when Iout> 仲裁裁决、是否有办法限制 IOCP? 为了避免由于浪涌电流而触发 FAULTn、 需要将 IOCP 设置为2.0A、这是可行的吗?
3 - OUT1/2 (与电机并联)上的外部10uF 电容器是否有助于浪涌电流?
期待您的反馈。
谢谢