This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRV10987:最大限度缩短 DRV10x 启动时间的过程

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1060655/faq-drv10987-procedure-to-minimize-startup-time-in-drv10x

器件型号:DRV10987

TI 的 DRV10x 系列电机驱动器包括集成 MOSFET 和集成控制功能,无需外部微控制器即可旋转三相 BLDC 电机。 DRV10x 器件采用真实准确的180°“正弦”算法,可最大限度地降低噪声和振动。

DRV10x 的设计挑战之一是最大限度地缩短启动时间。 启动时间是电机从零速达到目标速度所需的时间。 鼓风机、泵等应用需要更快的启动时间。 DRV10x 提供了最大限度地缩短启动时间的选项。

DRV10x 可在多个阶段运行、例如预启动、电机启动、开环、闭环和电机停止。 为了最大限度地缩短启动时间、每个运行阶段(电机停止除外)都需要进行调优。  

预启动:

在预启动阶段、初始速度检测(ISD)功能用于识别电机的初始状态。 如果 ISD 被禁用、器件将假定电机的初始状态为静止状态。 为了最大程度地缩短启动时间、建议禁用 ISD。

电机启动:

DRV10x 器件提供两种启动方法。

  1. 对齐
  2. 初始位置检测(IPD)

为了最大限度地缩短启动时间、建议选择 IPD 作为启动方法。 请遵循以下建议以最大限度地缩短 IPD 启动时间。

  • 将 IPD 电流阈值设置为电机的额定电流。
  • 将 IPD 时钟频率设置为最大值。

开环和讲义:

使用 ALIGN 或 IPD 完成电机初始化后、DRV10x 器件开始加速电机。 此加速是通过施加由开环电流设置确定的电压来实现的。 请遵循以下建议、以最大限度地缩短开环中的启动时间。

  • 将开环电流限制设置为接近电机的额定电流。
  • 将开环电流速率设置为最大值。
  • 增加开环加速系数 A1和 A2。
  • 将开环到闭环阈值设置为最小值,器件不会触发“异常 BEMF 常数”故障。

闭环:

在闭环运行中、DRV10x 器件持续对电机 U 相的电流进行采样、并使用此信息估算存在的 BEMF 电压。 电机的驱动状态根据估算的 BEMF 电压进行控制。 请遵循以下建议、以最大限度地缩短闭环中的启动时间。

  • 提高闭环加速度。