请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8452 大家好、DRV8452 DDW 封装的 CAD 符号链接似乎不起作用。
我收到消息"未找到请求的器件"。 可以在其他地方找到此符号吗? 还是可以将其发送给我?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Rohit、您好!
今天、我很乐意为您提供帮助。 我们目前正在将 DRV8452的所有 CAD 信息上载到 Web 中、但所花费的时间比预期的要长一些。 我完全了解这些文件的紧迫性、因此我在这篇文章中附加了此器件的相关符号、占用空间和 Altium 信息。 请注意、它们尚未完全释放、但完全释放后、引脚排列和尺寸应相同。
请告诉我是否可以帮助解决其他问题。
最棒的
Pedro Arango Ramirez