This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:DDW 封装的 CAD 符号

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8452
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1133368/drv8452-cad-symbol-for-ddw-package

器件型号:DRV8452

大家好、DRV8452 DDW 封装的 CAD 符号链接似乎不起作用。

网址: www.ti.com/.../DRV8452

我收到消息"未找到请求的器件"。 可以在其他地方找到此符号吗? 还是可以将其发送给我?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    今天、我很乐意为您提供帮助。 我们目前正在将 DRV8452的所有 CAD 信息上载到 Web 中、但所花费的时间比预期的要长一些。 我完全了解这些文件的紧迫性、因此我在这篇文章中附加了此器件的相关符号、占用空间和 Altium 信息。 请注意、它们尚未完全释放、但完全释放后、引脚排列和尺寸应相同。  

    请告诉我是否可以帮助解决其他问题。


    最棒的

    Pedro Arango Ramirez

    e2e.ti.com/.../DRV8452-CAD-Information.zip