This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:经过 AEC 认证的低电压侧步进电机驱动芯片

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8899-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1056868/drv8860-aec-certified-low-voltage-side-stepper-motor-drive-chip

器件型号:DRV8860
主题中讨论的其他器件:DRV8889-Q1DRV8899-Q1

大家好、

客户打算在24V 系统卡车上驱动步进电机、但发现该芯片未经 AEC 认证。

因此、客户想知道、有一个经过 AEC 认证的低侧步进电机驱动芯片、电压超过36V、被驱动为4路或8路低压侧步进电机驱动芯片。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    是否需要单极步进驱动器?

    我们具有汽车双极步进驱动器、如下所示。  DRV8889-Q1和 DRV8899-Q1。  电压范围可能不够、但请提出建议。

    此致、

    Ryan