请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8871 我的客户正在使用 DRV8871DDAR。但他们希望 暂时使用 DRV8871DDARQ1 (汽车版本)。
在数据表中、存在一些规格差异。
是否可以 直接从 DRV8871DDAR 替换到 DRV8871DDARQ1?
规格差异是否 仅限于测试和评估条件 ?
有什么需要注意的吗?
此致
Koji Sakurai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户正在使用 DRV8871DDAR。但他们希望 暂时使用 DRV8871DDARQ1 (汽车版本)。
在数据表中、存在一些规格差异。
是否可以 直接从 DRV8871DDAR 替换到 DRV8871DDARQ1?
规格差异是否 仅限于测试和评估条件 ?
有什么需要注意的吗?
此致
Koji Sakurai
你好、Sakurai - San、
我很高兴今天能得到帮助。
您应该能够将 DRV8871DDAR 替换为 DRV8871DDARQ1、而不会出现任何问题。 这些规格差异确实适用于测试和评估条件。
我唯一可以发现的不同之处在于、汽车部件 DRV8871DDARQ1确实具有 ISEN 引脚可以承受的最大电流、该电流为1安:
最棒的
Pedro Arango Ramirez