请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8860 您好!
根据数据表、当您必须刷新阀门的状态时、这意味着您必须写入数据寄存器、使能引脚需要为逻辑低电平、在这种情况下、所有输出都被禁用。
这是正确的理解吗? 查看第15页的方框图、可以看到使能端是与门的输入端、用于驱动输出 MOSFET、它不涉及数据寄存器的读取或写入。
如果我理解正确、这意味着当您更改单个阀的状态时、您需要禁用所有其他阀、这可能是我客户应用的一个大问题。
提前感谢!
John