This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844EVM:修改 DRV8844EVM 上的频率

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844EVM, DRV8844, MSP430F1612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1048768/drv8844evm-modifying-the-frequency-on-drv8844evm

器件型号:DRV8844EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8844MSP430F1612

尊敬的 TI:  

我目前正在使用 DRV8844EVM 评估驱动器 DRV8844的性能。  

PWM 信号由微控制器 MSP430F1612生成。 在我的测试过程中、使用软件"DRV8844.exe"、我能够更改 PWM 信号的占空比、而不是频率。  

我想知道、通过修改 微控制 器 MSP430F1612的软件代码、是否有改变 PWM 信号频率的方法。  

我在 DRV8844的 IN1引脚上测得的频率为7.8kHz。 我希望具有40kHz 的频率。  

要使用   微控制 器 MSP430F1612的软件代码更改 PWM 信号的频率、我需要做什么 ?  

此致、  

Emmanuel