请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8801 主题中讨论的其他器件:DRV8800、
Hei、我们有一个设计、其中我们当前使用的是 Allegro A3950SLPTR-T 与数据表相比、从那里可以看到 drv8800可用作直接替换。 但现在这个看起来不可能进行采购、所以我考虑了使用 drv8801。
drv8800和 drv8801之间的最大区别在于模式2引脚(引脚16)和引脚15。
引脚15是 drv8800中的 VREG、而是 drv8801中的 VPROPI。 在我们的设计中、它连接到220nf 电容器、除此之外未使用。 因此、我想、这样做是很好的。
引脚16、drv8801的 mode2引脚在 drv8800上为 NC。
要使 DRV8801与 DRV8800工作、需要将该模式2引脚拉至低电平。 但它已经有一个下拉电阻器。 这是否意味着我可以将其保持浮动、它的作用将与 drv8800相同?