请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8899-Q1 主题中讨论的其他部件:DRV8436、 DRV8434S
尊敬的团队
1.客户想知道 DRV8899-Q1和 DRV8436 SPI 接口之间的主要区别是什么 ?
2. DRV8899是否需要使用 SPI 进行初始化?
DRV8436是否仅需要 M0/M1硬件引脚配置、软件是否仅需要控制 STEP /dir/enable 引脚?
非常感谢
丹尼