大家好、
我的客户计划在其中一个医疗项目中使用 DRV8812、并有以下问题 继续。 您能帮助解决以下问题吗?
1) 1)引脚(AI1、AI0、BI1和 BI0)是否也控制电机电流? 计划使用 专用电路生成 Vref (不同的基准电压)并连接感应电阻器。 这些引脚 AI1、AI0、BI1和 BI0的作用是否与 Vref 电路相同? 当前使用 DIP 开关来配置电流调节设置。 请参阅以下内容:
故障条件:您能否提供有关在故障条件下如何实现自恢复电路的建议? 如果发生故障,nFAULT 引脚能否通过 RC 电路连接到 RESET 引脚(我们了解 OCP 时间为3.8ms,因此可以在超过此持续时间的情况下连接 RC 电路)。
3. NSLEEP、DECAY 和 RESET 以及桥接控制设置引脚(AI1、AI0、BI1和 BI0)、PHASE 和 ENABLE 等信号能否 通过上拉电阻连接至5V?
VREF:根据建议的工作条件、VREF 的最小值为1V。 小于该值将会降低精度。 问题:电压降级会影响系统性能的最坏情况电压电平是多少? (设计限制是电流控制<1V VREF)
此致、Shinu。