This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8906-Q1:VM 引脚的绝对最大额定值

Guru**** 1228500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1031189/drv8906-q1-abs-max-rating-of-vm-pin

器件型号:DRV8906-Q1

大家好、团队、

关于 DRV89xx-Q1系列、VM 引脚的最小绝对最大值为4.5V、这 一定不正确。(建议在4.5V 的工作条件下使用。)

VM 的绝对最大值的最小侧的正确值是多少?

 

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、

    是的、这似乎是一些错误。  它应该为-0.3V。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    我明白了。 请在下一次修订时修改 D/S。

    谢谢你。

    此致、

    平田