This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:如何使用 DRV8870来驱动单相 BLDC

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870, DRV8801A-Q1, DRV8231A, DRV8251A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1135456/drv8870-how-to-use-drv8870-to-drive-a-single-phase-bldc

器件型号:DRV8870
主题中讨论的其他器件: DRV8801A-Q1DRV8231ADRV8251A

您好!

感谢您的支持。

众所周知、我们公司没有直接驱动单相 BLDC 的产品。

因此我想 用 DRV8870设计单相 BLDC、图如下所示:

我有以下问题:

如何控制 BLDC 的电流方向?  

如何控制 BLDC 的速度?

 DRC8870输出是否需要滤波器?

BDC 和 单相 BLDC 的输出逻辑有何不同?

期待收到您的来信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bella、

    我来自有刷和步进电机 PL、因此我不太熟悉 BLDC 电机。 但是、我发现此 应用手册 包含有关 BLDC 电机的有用信息。  

    参考设计 展示了如何将有刷直流电机驱动器配置为通过附加电路驱动单相 BLDC。 本示例使用了 DRV8801A-Q1、但 DRV8870可采用类似的过程。  

    我希望所有问题都能在参考设计中得到解答。 如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pablo

    感谢您的支持和分享。

    我几乎已经阅读过该参考设计。

    但我没有找到控制 BLDC 转向的方法。 在这种情况下、旋转将顺时针旋转、在这种情况下、旋转将逆时针旋转。
    可以给我一个答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bella、

    旋转方向将取决于控制输入和控制真值表(请参阅数据表)。  

    顺便说一下、我与 BLDC 团队讨论了支持问题。 他们提到 DRV8251A 或 DRV8231A 将是此应用的更好驱动器。 这两款器件与 DRV8870类似。  

    此致、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我收到了、

    谢谢 Pablo