主题中讨论的其他器件: DRV8873
大家好、
我们的客户希望就如何使用 Raspberry Pi 来通信和控制 DRV8873SEVM 向您寻求帮助。
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户希望就如何使用 Raspberry Pi 来通信和控制 DRV8873SEVM 向您寻求帮助。
此致、
Danilo
您好 Danilo、
我很乐意提供帮助。 在进一步了解有关如何连接 Raspberry Pi 并与之配合工作的详细信息之前、您的客户是否知道 DRV8873SEVM 具有一个微型 USB 端口、可通过 GUI 和计算机控制电路板? 我觉得这将是一种更简单的器件控制方法。
设置 GUI 所需的所有信息均可在此处找到:
如果目的是通过外部 Raspberry Pi 完全控制它、我会很乐意执行这些指令、但也许驱动程序和 PCB 会更好地为其提供服务、而不是使用 EVM。 请告诉我 GUI 解决方案是否合适、或者他们是否希望使用 Raspberry Pi 和 EVM。
最棒的
Pedro Arango Ramirez
您好、Pedro、
感谢您的回答。 我们已收到客户的以下进一步询问、
您好 Danilo、
如果 USB 接口不工作、我会直接将其旁路掉。 取出将板载 MCU 连接到驱动器的电阻器、然后根据应用的不同、使用将 MSP430引脚直接连接到 EVM 中的必要引脚。 这应解决板载 MCU 和 Raspberry PI 之间的任何兼容性问题。 除此之外、我无法帮助处理 Raspberry PI 的代码。
最棒的
Pedro Arango Ramirez
您好、Pedro、
根据我们的客户、
是否可以使用 EVM 板上的 USB UART 读取或写入数据?
您好、Pedro、
这是我们客户的反馈、
是的、使用集成 GUI 会更容易、但如何将集成的 GUI 与编码器集成。
我的编码器具有 RS485输出、我使用 USB 转 RS485转换器。
当我看到电路板具有 USB 接口时、我假设它可以通过 USB 接口读取或写入数据、因此我假设电路板也可以与 Raspberry 集成。
之前提到的虚拟 GUI 构建在 Raspberry PI 中。
它用于读取编码器脉冲并转换为角度值
这是我想要集成虚拟 GUI 的原因之一、因此我可以使用8873SEVM 板控制直流电机的速度、并使用一个应用来测量角度。
此致、
Danilo
达尼洛
为什么客户无法使用板载 MCU 和 DRV8873之间的测试点来直接将 Raspberry PI MCU 板与 DRV8873SEVM 连接、这是有特殊原因的吗? 这就是这些 MCU 与其他 MCU 连接的全部原因。 大多数客户只需构建带状电缆即可连接到外部 MCU。
我们的团队中没有 GUI 专业知识。 因此、除了我们提供的 GUI 开发外、我们不支持其他 GUI 开发。
此致、
Ryan