请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2667EVM-CT 主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 DRV2667、 DRV2605
我的一位客户正在使用具有 USB2ANY 和 触觉控制台 GUI 的 DRV2667 EVM 评估 DRV2667。
触觉控制台 GUI: https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slou502a/slou502a.pdf
他们能够毫无问题地评估器件。
下一步、他们希望 通过直接 USB2ANY 连接在自己的电路板上控制 DRV2667。
在这种情况下、是否可以毫无问题地控制 DRV2667?
此外、他们还希望在上述情况下控制 DRV2605。
DRV2605是否可以在没有任何问题的情况下进行控制?
请给我回复。
此致、
Kazuya。