请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8899-Q1 大家好、团队、
我对 DRV8899-Q1控制器芯片上的电流输出规格有疑问。 在数据表中、我看到"电机满量程电流(xOUTx)"限制为0-1A、但我希望对此进行一些澄清。 是每相1A、还是每相1A。 例如、如果我有一个额定每相1A 的电机、这个芯片是否能够运行它。 或者、它每相可以运行的最大电机电流是否为500mA。
此致、
Renan