This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8906-Q1:我们是否有软件演示

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8906-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1136450/drv8906-q1-do-we-have-software-demo

器件型号:DRV8906-Q1

您好、专家、

我们的客户使用 DRV8906-Q1、他们需要一些软件演示编程作为参考。 我们是否有相关的代码或寄存器配置? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请参阅 TI.com 上的 DRV8708-Q1/EVM 产品页面。 DRV89xx 与寄存器/软件兼容、只是输出通道数量不同。 请参阅 DRV8906-Q1的 DRV8912-Q1EVMFirmware。  

    www.ti.com/.../DRV8908-Q1EVM

    此致

    Shinya Morita