This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2510-Q1:在哪里可以获取 DRV2510Q1EVM 固件?

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2510Q1EVM, MSP430G2553, DRV2605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1131811/drv2510-q1-where-could-i-get-the-drv2510q1evm-firmware

器件型号:DRV2510-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV2510Q1EVMMSP430G2553DRV2605

您好、TI 支持

    从何处获取 DRV2510Q1EVM 固件?

    我假设它可以在 CCS 中运行。

BR

Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请等待我们的 TI 工程师从工作假期返回星期二。 9月6日回答您的问题。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 对于此器件、固件源代码尚未发布。 触觉控制台软件中提供了固件二进制文件。

    您需要通过它实现什么目标?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

        感谢您的反馈;

        与我们在 DRV2605中所做的类似、我们希望将固件从 MSP430G2553移植到客户使用的其他 MCU。

        因此、二进制模式的固件无法帮助我们、我们需要源代码来提供参考、然后将其移植到客户使用的另一个 MCU 中。

        希望这能回答您的问题、如果您有其他意见、请告诉我。

    BR

    Johnson