你(们)好
我们的客户购买了 DRV8106S-Q1EVM、然后按照用户指南中的说明进行操作。 安装0.5.1版后、GUI 要求安装更新、当他安装时、电路板无法正常工作。 GUI 识别出端口号、如下面的屏幕截图所示、但它显示未连接 EVM。 状态 LED 闪烁、故障 LED 亮起。 固件是否存在错误?
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们的客户购买了 DRV8106S-Q1EVM、然后按照用户指南中的说明进行操作。 安装0.5.1版后、GUI 要求安装更新、当他安装时、电路板无法正常工作。 GUI 识别出端口号、如下面的屏幕截图所示、但它显示未连接 EVM。 状态 LED 闪烁、故障 LED 亮起。 固件是否存在错误?
此致、
Danilo
您好、Pablo、
我们的评估板有问题(它崩溃)、我们订购了一个新的评估板、尝试了0.4.0版 GUI 软件。 但我们有相同的问题、
如需了解相关信息、
我打开 GUI 软件、然后为评估板供电(带12V 电压的 VBAT/GND 引脚)、然后连接 USB。
状态指示灯呈绿色闪烁、而 nFault 指示灯呈红色亮起、
我尝试连接我收到一条消息、表示未连接硬件、
重置主板、nFault 指示灯熄灭、同时状态闪烁、同一问题"未连接硬件"
感谢你的帮助
您好、Akli、
很遗憾、您在将 EVM 连接到 GUI 时仍然遇到问题。 我在内部与我的团队进行了检查、似乎 EVM 是使用最终固件的早期版本进行编程的、并使用 GUI 的早期版本进行了测试。
请尝试以下操作:
此 GUI 版本应与 EVM 上的固件配合使用。 如果这不起作用、请告诉我。