This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8806:这个CLK是什么?有没有像8860那样完整的时序图?Ω

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8806, DRV8860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1024060/drv8806-clk-8860

器件型号:DRV8806
主题中讨论的其他器件: DRV8860

 这个CLK是什么?有没有像8860那样完整的时序图?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zheli、

    CLK 是 SCLK 引脚信号。 LATCH 引脚可以阻止 SCLK 引脚信号。 每个 SCLK 上升沿可使 SDATIN 信号下移一位。

    DRV8860具有 SPI 接口。 DRV8806仅使用 D 触发器电路来控制 OUTx。 数据表就是我们拥有的数据表。

    此致、

    王