请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8320H 主题中讨论的其他器件:DRV832X、 DRV8320、 DRV8323
BOOSTXL-DRV832x Launchpad 之间有何差异?
(8320系列具有 R、RH、RS、S 类型、然后8323系列还具有一些选项)
它们似乎都可以安装在 MSP430F5529LP LaunchPad 上...?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Darren、您好!
对于 DRV832x、有几个选项:
DRV8323与 DRV8320 - DRV8323中的结尾3表示有3个集成电流感应放大器(CSA)、而 DRV8320没有内置 CSA。
R-表示器件中集成了一个600mA 降压稳压器
H-硬件可配置版本、器件通过硬件连接进行配置
S- SPI 可配置版本、硬件配置引脚被 SPI 接口引脚替换、用于读取和写入器件内部的寄存器
所有这些都是兼容的、并且可以安装到 MSP430F5529LP 上。 我希望这对您有所帮助!
最棒的
Isaac