两个问题:
1.降压输出问题
DRV8350RS 具有12V 至3.3V 的降压转换器、
SW 输出点的 PWM 波形有时如下图所示、这不是稳定的 PWM 输出波形。
这种情况的原因是什么? 有没有办法解决这个问题?
紫色:FB 点反馈电压
蓝色:SW 点输出 PWM 电压在电感后的电压
黄色:SW 点输出 PWM
关于 GND 点配置
在数据表中、我们没有找到任何有关 GND 点配置的建议。
GND 点应靠近信号的高电压或 GND 端子吗?
DRV8350R 上两个放置位置之间的差异有何影响?
建议的配置位置是什么?