主题中讨论的其他器件: DRV8711、 DRV8432
尊敬的*:
对于 NEMA 34混合步进电机 34HS1456、您会推荐哪种集成驱动器?
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/X200/34HS1456.pdf
您对使用 DRV8412有何看法?
此致、
D.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryan、
感谢您的反馈。 我喜欢使用 DRV8711的想法。 我想将其与 MSP MCU 结合使用。
-您能否告诉您有一个靠近我们拥有的电机的参考设计建议?-
TI 是否有用于 MSP 或 DRV8711的其他 MCU 的示例源?
我看到驱动器的工作范围为8V 至52V、我们处于12V 至48V 输入电源范围内。
- 60V MOSFET 是否适合该应用、或者您是否推荐使用100V MOSFET?
-您可以告诉或建议一份应用手册,说明如何计算输入电源所需的输入功率?
此致、
David。
David、
参考设计现已推出软件:
https://www.ti.com/tool/BOOST-DRV8711
此参考设计使用60V 电压。
电源的功率主要取决于您选择的 FET 和 FET 中的损耗。 您可以根据 FET 的 Rdson 计算效率。
https://www.ti.com/lit/an/slyt664/slyt664.pdf
此致、
Ryan