请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CSD18534Q5A
可以通过以下公式轻松计算
但根据下面的数据表、
如何在计算总功率损耗之前将 TJ 温度映射到 Rdson
可以提供详细的示例进行说明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以通过以下公式轻松计算
但根据下面的数据表、
如何在计算总功率损耗之前将 TJ 温度映射到 Rdson
可以提供详细的示例进行说明
您好、廖先生、
感谢您的查询。 计算 MOSFET 导通损耗的公式正确。 BVDSS 与 TJ 的波形图与导通损耗无关、但击穿电压确实具有正温度系数。 MOSFET 导通电阻也具有正温度系数、如 TI MOSFET 数据表的图8所示。 下面显示了 CSD18534Q5A 的一个示例。 要使用这些图、您可以假设温度并将 RDS (on)乘以图中的标准化导通状态电阻。 例如、假设 TC = 100ºC Ω 且 VGS = 4.5V、则 RDS (on)乘法器约为1.45。 您可以通过将功率耗散乘以结至外壳热阻来估算结温上升。 这是一个迭代过程、因为您不知道结温、必须对结温进行假设或最佳估计。 图8中的曲线数据是使用非常短的脉冲获取的、以最大限度地减少自发热、并假设 TJ = TC
此致、
John Wallace
TI FET 应用