This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:控制侧没有波形

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1035694/drv8837-the-control-side-does-not-have-the-waveform

器件型号:DRV8837

工程设计: 使用 驱动芯片 DRV8837设计燃气表的阀驱动器。

问题:控制侧没有输出、但芯片到电机的两端都有波形、如下图所示:

客户想知道可能的原因是什么。

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    我不理解输入上的二极管。  这些原因是什么?  此外、nSLEEP 还通过 R4提供 GND 电势。

    如果在输入端测量到0V、则输出应处于滑行状态。  输出是否以某种方式由旋转电机从外部驱动?   

    此致、

    Ryan