This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876-Q1:具有 BMD IC 的 BLDC 系统:控制方法?

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801-Q1, DRV8874-Q1, DRV8874, DRV8876-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1033666/drv8876-q1-bldc-system-with-bmd-ic-control-method

器件型号:DRV8876-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8801-Q1DRV8874-Q1DRV8874

你(们)好

  • 我们应该如何使用外部 霍尔传感器将 BMD 电机驱动器作为 BLDC 进行控制?
  • DRV8776-Q1或 DRV8874-Q1是否可以用作 BLDC 电机驱动器而不是 DRV8801-Q1 (请参阅此 TIDA)?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ochi San、

    我们的办公室因美国劳动节假期而于今天关闭。 我们将在明天重新投入工作。  

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、

    TIDA 是一个很好的基准、是的、DRV8874/6-Q1是同一应用的理想选择。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    是否可以同时控制 BLDC 电机的正向和反向旋转?
    如果是,我们如何才能实现这一目标? DRV8876-Q1只需查看一个 PWM 输入或 EN 引脚。

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、

    pH 控制方向、该方向可以只是 GPIO。  EN 可以是 PWM 输入来控制速度。  它非常简单。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San、您好!

    在运行单相电机时、您需要反转霍尔输出以更改方向。 您可以使用异或门来执行此功能、例如 SN74AHC1G86

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    你是对的。 霍尔传感器将0/1信号输出到 PH 引脚、该引脚已满、具体取决于电机位置、是否正确?
    如果是、我们可以由外部 MCU 设置的控制信号仅是 PWM 信号。  
    因此、我想知道我们是否可以控制电机旋转方向。 如果是、您能否分享如何仅通过霍尔传感器输出具有固定电流方向的一个 PWM 信号来控制单个 BLDC 旋转方向?

    此致、
    Ochi