请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8840 大家好、
DRV8840是否具有适用于 H 桥的击穿保护电路? 如果您对此有任何解释性材料、您能告诉我吗? 此外、如果您有死区时间信息、可以告诉我吗?
此致、
山口
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
山口 San、您好!
我很乐意提供帮助! 我可以确认 DRV8840确实具有击穿保护并且死区时间可避免击穿、遗憾的是、数据表缺少此信息、但是下图有助于演示击穿保护的效果:
关于死区时间问题、通常为400ns。
以下主题更详细地讨论了 DRV8840中的死区时间
最棒的
Pedro Arango Ramirez