主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D、 DRV8848、 LAUNCHXL-F28379D、 MSP430G2553、 MSP-EXP430G2
大家好、
大家好。 客户需要将 BOOST-drv8848 Booster Pack 与 TMS320F28379D 板进行通信。 下面是完整的查询。
我有 BOOST-drv8848 Booster Pack、我将其与 TMS320F28379D 板配合使用。 我想知道如何对其进行编程以打开电机、基本上我只需要弄清楚如何与 drv8848通信以控制电机的速度。 我和我的合作伙伴计划使用 Simulink 对电路板进行编程、如果这对您有任何帮助。
DRV8848是否有任何引脚布局图? 显示电路板上的引脚与 Ain1 Ain2 Bin1 Bin2连接的东西。 如果我可以看到哪些 GPIO 引脚与这些引脚连接、那么我应该能够处理我需要的大部分内容。 此外、编码器引脚是否有任何引脚布局? 哪些引脚与 A+ A - B+ B - Z+ Z-+5V GND 相连。 这将非常有帮助。
----
期待您的回应。 非常感谢。
此致、
Jonathan