主题中讨论的其他部件:DRV2605L、 DRV2605
您好、先生/女士
我对 在我的设计中使用 DRV2605L 有一些疑问、如果您能为我提供帮助、我将不胜感激。
我想在我的设计中加入 DRV2605L、但我找不到您在 Mouser 或 DigiKey 的 DRV2605LEVM-CT 中使用的 LRA 或振荡器电机。
我还没有购买 EVM、并计划购买它来测试它的感觉。 但我想购买一些有关 LRA 或电机的额外示例、以便 也使用 DRV2605LEVM-CT 进行测试。
可能 不是明智的问题、但 DRV2605输出引脚驱动 LRA 的电压值是多少? 我的设计中有3.3V 和5V 用于为芯片供电、但我想知道输出电压是否不影响电容式触控键盘。
2.您有什么 LRA 或电机建议吗? 为了更好地说明、我希望使用此 LRA 替代遥控器电容式触控键盘中的触觉键盘感觉。 此时、LRA 的尺寸并不是很关键、但我希望尽可能具有与实际按钮相同的感觉。
由于我只想在 PCB 中间使用一个 LRA、并且它应该足够强大、能够为所有电容式按钮提供相同的感觉、所以最好在电容式按钮的背面使用 SMD LRA、 与 您在 DRV2605LEVM-CT 中使用的一样、还是更好地使用另一个可安装在遥控器机械结构中的有线连接、以避免对 PCB 或电容式触控按钮产生振动影响? 我在一个 PCB 中使用了电容式触控按钮和其他电路。 为了简化机械设计、我更喜欢在 SMD 中使用 LRA、但我也想避免振动效应。
提前感谢您的帮助。
此致、
Saeid KhajehVand