This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8350H-EVM:根据 DRV8350H EVM 板设计将 USB 接口加载到新板上。

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350H-EVM, MSP430F5529, MSP430F5528, DRV8350, MSP-GANG, UNIFLASH, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/969256/ccs-drv8350h-evm-getting-usb-interfaces-loaded-on-new-board-based-upon-drv8350h-evm-board-design

器件型号:DRV8350H-EVM
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529MSP430F5528DRV8350MSP-GANGUNIFLASHMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

已根据 DRV8350H-EVM 制造板添加了接口、USB 仅显示为:

"T: bus=03 lev=01 Prnt=01端口=10 Cnt=01 Dev#= 62 SPD=12  MxCh=4
D: ver = 1.10 cls=09 (集线器 ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=1  
P: Vendor=0451 ProdID=2046 Rev= 1.25
C:*#IFS= 1 Cfg#= 1 ATR=a0 MxPwr=100mA
I:* If = 0 Alt= 0 #EPS = 1 CLS=09 (hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: AD=81 (I) ATR=03 (内部) MxPS=1  IVL=255ms
"  

如何加载工具和下载的 USB 接口以及"Product=MSP430-USB 示例"接口?

T: bus=03 lev=02 Prnt=40端口=01 Cnt=02 Dev## 45 SPD=12  MxCh=0
D: ver = 2.00 cls=ef (MISC) Sub=02 Prot=01 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=2047 ProdID=0013 Rev= 2.00
S: Manufacturer=Texas Instruments
S: Product=MSP 工具驱动程序
S: SerialNumber=3697425126001E00....
 和:

bus=03 lev=02 Prnt=40端口=00 Cnt=01 Dev#= 46 SPD=12  MxCh=0
D: ver= 2.00 cls=02 (通信) sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1.
P: Vendor=2047 ProdID=0300 Rev= 2.00
S: Manufacturer=Texas Instruments
S: product=MSP430-USB 示例
S: SerialNumber=57748A6E31001800
C:*#IFS= 2 Cfg#= 1 ATR=80 MxPwr=100mA
I:* If #=0 Alt=0 #EPS = 1 CLS=02 (通信) sub=02 Prot=01 Driver=CDC_ACM
E: AD=81 (I) ATR=03 (内部) MxPS= 64 IVL=255ms
I:* If = 1 Alt= 0 #EPS = 2 CLS=0A (data) Sub=00 Prot=00 Driver=CDC_ACM
E: AD=02 (O) ATR=02 (批量) MxPS= 64 IVL=0ms
E: AD=82 (I) ATR=02 (批量) MxPS= 64 IVL=0ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    从 TI 的 DRV8350H-EVM 上传下载到电路板的 EZFETLITE 与 CCS 对话、但在  Code Composer Studio 中收到与上述相同的错误:"MSP430:初始化仿真器时出错:无法设置器件 Vcc"。  我们的新电路板必须存在硬件问题。

    另外、请注意、在0x1900区域、不要从 txt 文件下载所有内容:

    0x1970: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 26 46 EF be EF be  
    00 10 02 00 09 00 09 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
    FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  

    但下载后回读:

    0x1970:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 26 46 EF be EF be
    FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    另有差异

    0x19f0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF DA 57直流交流/直流交流

    0x19F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    我想我们已经接近尾声。

    从哪里可以找到 EZFETLITE 源来帮助我们追踪问题?

    很好的进展、Gary。  感谢您的帮助。  Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、不允许下载信息存储器、您应该在 GUI 中更改一些设置、如 Lite FET-pro430。 您是否进行了设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、 从原 TI 8350EVM 板下载了5529图像、并将仿真器直接连接到 MSP430F5529 (剪切两条线并绑定到 RST 中并进行测试)、绕过了带 ezFETLITE 固件的板载5528。  无法如上所述解决 CCS 中的错误、但 CCS 现在正通过仿真器直接与5529进行通信。  问题未解决、但解决方法已到位。

    让我们关闭这个。

    感谢所有帮助。

    此致  、Joe