请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8313EVM 主题中讨论的其他器件: DRV8313
大家好、
我们有一位客户在安装 DRV8313EVM GUI。 在用户指南的第7项中的配置代理下、需要提供地址和端口。 代理地址和端口应该是什么?
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们有一位客户在安装 DRV8313EVM GUI。 在用户指南的第7项中的配置代理下、需要提供地址和端口。 代理地址和端口应该是什么?
此致、
Danilo
您好 Danilo、
端口和地址由用户自己的计算机和 ISP 决定。 这可以通过 IP 地址和用于访问互联网的服务器地址来确定。
如果您不知道如何轻松地获取这些内容、我们可以在尝试安装 RTE 时进行解决。 为此、只需使用 NI LabVIEW Runtime Downloader :https://www.ni.com/en-us/support/downloads/software-products/download.labview-runtime.html 即可
选择2014 (不是 SP1)、下载并在完成 GUI 安装之前进行安装。 这是因为 GUI 会尝试作为常规 DRV8313 GUI 安装程序的一部分下载运行时、如果没有这些设置、则无法访问互联网。
最棒的
Cole