主题中讨论的其他器件:DRV2510-Q1
你(们)好
有关2510的一些问题:
1数据表显示了单端源应用
如何实现自偏置,如果输出如下所示(Have 为正,一半为负), 如何控制偏置电压 ,输入波应使用偏置电压作为标称值? A/B 的关系是通过增益控制?
2关于差分输入应用程序,
如何控制波形输入,如果我们希望获得最后一张图片中显示的输出
3 PWM 输出为400kHz 或500kHz,无法调整到其它频率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
有关2510的一些问题:
1数据表显示了单端源应用
如何实现自偏置,如果输出如下所示(Have 为正,一半为负), 如何控制偏置电压 ,输入波应使用偏置电压作为标称值? A/B 的关系是通过增益控制?
2关于差分输入应用程序,
如何控制波形输入,如果我们希望获得最后一张图片中显示的输出
3 PWM 输出为400kHz 或500kHz,无法调整到其它频率?
您好、Hui、
请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。
1.-当连接输入交流耦合电容器时、DRV2510-Q1包括一个设置为3V 的共模输入电压。 然后、您的输入信号可以在-3V 至3V 的范围内。
2.-输入信号可以按照您认为对解决方案很方便的方式进行控制。 只需记住、如前面所述、输入将在-3V 至3V 的范围内、输出将是(IN+减去 IN-) x 增益的结果。
3.-不能、PWM 频率不能调整为其他频率。 它仅限于两个选项:400kHz 和500kHz。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好、Hui、
遗憾的是、0V - 5V 的正信号只会生成正弦波。 这种情况实际上是数据表( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv2510-q1.pdf#page=20 )第8.2.1节中提到的情况。 如8.2.1.3应用曲线所示,输出将仅为正部分( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv2510-q1.pdf#page=22 )。
需要提供差分信号以输出正负部分。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.