请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8860EVM 我能够通过这个 问题的答案找到微控制器固件源 代码、虽然我可能可以退出 API、但是如果您能提供 USB/串行 API 的文档、那将非常有帮助 (例如 、第一个命令字节中的0xa6似乎请求读取故障寄存器)和/或 Windows GUI 的源代码。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我能够通过这个 问题的答案找到微控制器固件源 代码、虽然我可能可以退出 API、但是如果您能提供 USB/串行 API 的文档、那将非常有帮助 (例如 、第一个命令字节中的0xa6似乎请求读取故障寄存器)和/或 Windows GUI 的源代码。 谢谢!