主题中讨论的其他器件:TIDA-00281
您好、Cole 和 David、
非常感谢您发布应用报告 SLVA938A。 它写得很好。
我对有关计算 P_RDS 的公式5有疑问。 请解释系数1.5是如何产生的?
由于公式中的 R_DS (on)是高侧和低侧 FET 的 RDS (on)之和、在大多数 BLDC 应用中、每个 MOSFET 的 R_DS (on)是公式中 R_DS (on)的1/2。 因此、P_RDS=3/4 * R_DS (on)*(I_OUT_RMS)^2。 这里的 R_DS (on)用于每个 MOSFET。 我想知道3/4是用于正弦控制的 MOSFET 的占空比。 通常、阻断换向的占空比为1/3、因为三相 BLDC 每次只有一个相位处于导通状态。
我认为 I_OUT_RMS 这里是每相电流、等于 I_IN/sqrt (3)、其中 I_IN 是电机控制器的输入电流。 因此、每个 MOSFET 的 P_RDS 可简化为1/4 * R_DS (on)(每个 MOSFET)*(I_IN)^2。 是这样吗?
谢谢、期待收到您的回复、
John