主题中讨论的其他器件:OPA2350
大家好、我正在使用 drv8412evm rev.g ->双路直流或步进电机驱动器
当我测试 此 EVM 时,我想知道电机相位的电流感应
我对原理图进行了匹配。
我知道 IA-FB ~ ID-FB 是 OPA2350EA 使用的电流反馈
下面我有一个问题 ,请 尽量详细地回答
在原理图中、OPA2350 VCC & VEE 没有显示 OPA2350的电源是什么、 它是否充当 差分 放大器?
2.如何计算实时电流?(请举例说明计算方法,例如 Busvoltage24V 和采样电流4amphear)以及 OPA2350的增益是多少? 和直流偏置2.5V 电压?
3.我不 理解 R26/R54/R35/R30/R64的工作情况? 如何 使用它来获得增益? 还是直流偏置? 请计算(我认为芯片以低侧电机电流敏感模式运行)