您好!
我对 VUV 值(6.5V 至7.5)和 nFAULT 为什么从8V < VBB > 40V 开始有疑问。 您能解释一下为什么会有差异吗?
此致
Jorgen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 VUV 值(6.5V 至7.5)和 nFAULT 为什么从8V < VBB > 40V 开始有疑问。 您能解释一下为什么会有差异吗?
此致
Jorgen
Jorgen、
抱歉、我检查了另一个数据表。 现在、我了解:
nFAULT 保持有效(nFAULT = L)、直到 VBB 达到 VBBNFR、从而为电荷泵提供达到其欠压阈值的余量。 nFAULT 是一个仅状态信号、不会影响任何器件功能。 H 桥部分仍在低至 VBB = 8V 且 nFAULT 置位的情况下正常运行。
<VUV can make nFAULT low. 但是、当 VBB 达到 VBBNFR 时、nFAULT 将被释放。