请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8886AT 主题中讨论的其他器件:DRV8825、 DRV8886、
1.V RREF ,条件为 RREF=18-20K;实际上、电路连接到15K。在本例中、什么是 VREF?是否有 RREF 和 VREF?的相应曲线
。图中,drv8825内部电流控制 PWM 频率为30kHz。DRV8886的性能?数据表中未说明。功耗计算需要知道此参数
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.V RREF ,条件为 RREF=18-20K;实际上、电路连接到15K。在本例中、什么是 VREF?是否有 RREF 和 VREF?的相应曲线
。图中,drv8825内部电流控制 PWM 频率为30kHz。DRV8886的性能?数据表中未说明。功耗计算需要知道此参数